990-91079J-017

Impostazioni delle batterie

AVVISO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
  • Eventuali modifiche ai parametri dell'UPS possono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato che ha frequentato il corso di formazione richiesto.
  • I parametri della batteria devono essere impostati in base all'installazione effettiva prima di avviare l'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  1. Sul display, selezionare e quindi Impost batt.
  2. Inserire la password 2334.
  3. Impostazioni delle batterie:
    NOTA: Quando Ing nom (FN) è uguale a 115 V, 120 V o 127 V, il Num batt deve essere 20. Quando Ing nom (FN) è uguale a 220 V, 230 V o 240 V, il Num batt deve essere 32–40 a seconda della configurazione della batteria.
    1. Num batt: impostare il numero di blocchi batteria in una stringa di batterie.
    2. Cap batt (AH): impostare la capacità della batteria (capacità del blocco batteria (AH) x numero di stringhe di batterie).*
    3. Carica batt %: Impostare la percentuale di carica della batteria (tra l'1% e il 20%).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?