990-91079J-017

Trasferimento di un UPS singolo da modalità normale a modalità in bypass di manutenzione

Nota
Prima di eseguire questa procedura, verificare lo stato del sistema, il funzionamento corretto del bypass e la sincronizzazione con l'inverter.
  1. Sul display, selezionare quindi Funzione > Al bypass.
  2. Rimuovere la copertura dal sezionatore bypass di manutenzione MBB. Consultare Posizione dei sezionatori - Sistemi da 400 V.
    NOTA: Quando la copertura di MBB viene rimossa, il sistema esegue automaticamente il trasferimento alla modalità bypass di manutenzione.
  3. Portare il sezionatore bypass di manutenzione (MBB) in posizione di accensione (chiuso).

    Il carico è ora fornito tramite sezionatore bypass di manutenzione.

  4. Portare l'interruttore delle batterie (BB) in posizione di spegnimento (aperto).
  5. Portare l'interruttore di ingresso unità (UIB) in posizione di spegnimento (aperto).
  6. Portare l'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB) in posizione di spegnimento (aperto).
  7. Portare l'interruttore di uscita unità (UOB) in posizione di spegnimento (aperto).
  8. Per l'UPS con batterie interne, scollegare tutte le batterie nella parte anteriore dell'UPS.
    PERICOLO
    pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
    • Attendere almeno 5 minuti prima di rimuovere la copertura dell'UPS dopo lo spegnimento del display per consentire ai condensatori di scaricarsi completamente.
    • Misurare sempre le tensioni pericolose su tutti i connettori prima di lavorare sull'UPS.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  9. Non reinstallare il coperchio del sezionatore bypass di manutenzione MBB. Se l'UPS è in modalità bypass di manutenzione, lasciare l'interruttore senza coperchio.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.