990-91079J-017

Esecuzione di un test della batteria

Lo scopo del test della batteria è quello di verificare la connessione delle batterie e la capacità relativa.

Prerequisito:

  • L'alimentazione di bypass deve essere all'interno delle specifiche.

  • La capacità della batteria deve essere superiore al 25%.

  • La tensione della batteria deve essere superiore al 95% della tensione nominale.

Durante il test della batteria, il sistema esegue il trasferimento in modalità batteria per circa 30 secondi e torna quindi in modalità normale.

  1. Sul display, selezionare quindi Test delle batterie.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.