990-91079G-017

Esecuzione di un test di manutenzione della batteria

AVVISO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Non eseguire il test di manutenzione della batteria senza un carico collegato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Prerequisito:

  • L'alimentazione di bypass deve essere all'interno delle specifiche.

  • La capacità della batteria deve essere superiore al 25%.

Il test di manutenzione della batteria viene utilizzato per verificare le condizioni delle batterie.

Durante il test di manutenzione della batteria, il sistema effettua il trasferimento alla modalità batteria e scarica le batterie fino a quando si attiva l'allarme di bassa tensione della batteria.

  1. Sul display, selezionare quindi Test manut.
    NOTA: se si desidera interrompere manualmente il test della batteria, selezionare Arres prova.

    Se il test di manutenzione della batteria è completato correttamente, Manutenzione batteria OK verrà registrato nel registro. Se il test di manutenzione della batteria non è completato correttamente, Manut batteria incompleta verrà registrato nel registro.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?