990-91079G-017

Interfaccia utente

Tasti

Home Precedente Successivo Conferma

EPO

Utilizzare il pulsante EPO solo in caso di emergenza.

È possibile configurare se, quando l'EPO viene attivato, l'UPS deve:

  • spegnere raddrizzatore, inverter, caricatore e bypass statico e interrompere l'alimentazione del carico immediatamente (impostazione predefinita), oppure

  • passare alla modalità di bypass statico e continuare ad alimentare il carico.

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il circuito di controllo dell'UPS resterà attivo dopo l'attivazione del pulsante EPO se l'alimentazione di servizio/di rete è disponibile.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

LED di stato

  LED Stato
A Raddrizzatore

Verde : il raddrizzatore funziona correttamente.

Verde lampeggiante : il raddrizzatore è in fase di avvio.

Rosso : il raddrizzatore è difettoso.

Rosso lampeggiante : l'alimentazione di servizio/di rete non è disponibile.

Spento : il raddrizzatore è difettoso.

B Batteria

Verde : la batteria è in carica.

Verde lampeggiante : la batteria si sta scaricando.

Rosso : la batteria è difettosa.

Rosso lampeggiante : bassa tensione della batteria.

Spento : batteria e caricabatteria normali, la batteria non è in carica o si sta scaricando.

C Bypass

Verde : carico alimentato dalla fonte di bypass.

Rosso : sorgente di bypass non disponibile o interruttore bypass statico non funzionante.

Rosso lampeggiante : la tensione di bypass è fuori tolleranza.

Spento : nessun problema con la sorgente di bypass.

D Inverter

Verde : carico alimentato dall'inverter.

Verde lampeggiante : inverter acceso, avvio, sincronizzazione o standby (modalità ECO).

Rosso : carico non alimentato dall'inverter, l'inverter non è funzionante.

Rosso lampeggiante : carico alimentato dall'inverter, ma è presente un allarme inverter.

Spento : inverter disattivato.

E Carico

Verde : uscita UPS attivata.

Rosso : sovraccarico sull'uscita UPS per troppo tempo o uscita in corto o nessuna alimentazione uscita presente.

Rosso lampeggiante : sovraccarico sull'uscita UPS.

Spento : uscita UPS disattivata.

F Stato

Verde : nessun problema con l'UPS.

Rosso : stato non funzionante.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?