990-6409B-006

Alarma sonora

NOTA: La alarma sonora se activa tan pronto se detecta una condición de alarma. La alarma sonora emite dos sonidos breves y uno largo para las alarmas generales del sistema. La alarma sonora emite un sonido continuo en caso de alarma crítica. Se puede apagar seleccionando en la pantalla de inicio.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.