990-6409B-006

Puesta en marcha inicial del SAI con el asistente – Solo se aplica a SAI unitarios con baterías internas

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
La puesta en marcha de los sistemas en paralelo y los SAI con baterías externas solo debe realizarla Schneider Electric.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Antes de poner en marcha el SAI, compruebe que:

  • La temperatura de la sala esté entre 0 °C y 40 °C.

  • El SAI se haya instalado de acuerdo con las especificaciones de espacio libre.

  1. Coloque el disyuntor de entrada de unidad (UIB) en la posición ON (cerrado).
    Se enciende la pantalla.
  2. Seleccione la opción de registrar el SAI o bien Omitir para continuar. Consulte Registre el Easy UPS 3S para obtener más información.
  3. Cuando aparezca el aviso Change language (Cambiar idioma), realice una de estas acciones:
    • Seleccione y elija el idioma que desee mediante las teclas de navegación. Seleccione otra vez para confirmar.
    • Seleccione No para conservar la selección actual.
  4. Cuando aparezca el aviso Change voltage (Cambiar tensión), realice una de estas acciones:
    • Seleccione y elija la tensión deseada mediante las teclas de navegación. Seleccione otra vez para confirmar.
    • Seleccione No para conservar la selección actual.
  5. Cuando aparezca el aviso Change freq. (Cambiar frecuencia), realice una de estas acciones:
    • Seleccione y elija la frecuencia de salida deseada mediante las teclas de navegación. Seleccione otra vez para confirmar.
    • Seleccione No para conservar la selección actual.
  6. Cuando aparezca el aviso Change mode (Cambiar modo), realice una de estas acciones:
    • Seleccione y elija el modo normal, el modo en paralelo o el modo de convertidor de frecuencia utilizando las teclas de navegación. Seleccione otra vez para confirmar.
    • Seleccione No para conservar la selección actual.
  7. Cuando aparece el aviso Cambiar config. batería, efectúe los pasos siguientes:
    1. Contraseña: Escriba la contraseña 2334.
    2. Núm bat: Compruebe que el número de bloques de baterías sea 20.
    3. Capac bat (AH): Configure la capacidad de batería de acuerdo con su configuración.
    4. % carga en bat: Configure el porcentaje de carga de la batería (entre 1 % y 15 %).
    5. Seleccione para guardar la configuración de la batería.
  8. Cuando aparezca el aviso Guardar nueva configuración, seleccione .
  9. Cuando aparezca el aviso Desactivar asistente, realice una de estas acciones:
    • Seleccione para desactivar el asistente e ir a la pantalla predeterminada.
      NOTA: Schneider Electric recomienda desactivar el asistente para permitir el inicio automático.
    • Elija No para ir a la pantalla predeterminada sin desactivar el asistente.
Para los sistemas con baterías internas, vaya a Configurar las opciones de la batería.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.