Transferir un sistema en paralelo del modo normal al modo en derivación de mantenimiento
- En todas las pantallas de SAI, seleccione
; a continuación, seleccione .El sistema en paralelo se transferirá al modo de derivación estática.
- Coloque el disyuntor de derivación externa de mantenimiento
(MBB ext.) en la posición ON (cerrado).
La carga ahora se alimenta mediante el disyuntor de derivación externa de mantenimiento.
- Coloque los disyuntores de batería (BB) de todos los SAI en la posición OFF (abiertos).
- Desconecte el relé de batería en la pantalla. Para ello, seleccione el símbolo de la batería y , y confirme para apagar el relé de batería. Compruebe que Estado del relé esté apagado.
- Abra el disyuntor de batería externo si las baterías externas están conectadas.
- Coloque los disyuntores de entrada de la red eléctrica principal (MIB) y los disyuntores de entrada de derivación (BIB) de todos los SAI en la posición OFF (abiertos).
- Coloque el disyuntor de aislamiento del sistema (SIB) en la posición OFF (abierto).
- Para el SAI con baterías internas, desconecte todas
las baterías en la parte frontal del SAI.
PELIGROpeligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico- Espere al menos 5 minutos antes de retirar la cubierta del SAI después de que se haya apagado la pantalla para permitir que los condensadores se descarguen por completo.
- Mida siempre para detectar si hay tensiones eléctricas peligrosas en todos los terminales antes de trabajar en el SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.