990-6409B-006

Poner en marcha el SAI con arranque en frío

NOTA
El arranque en frío no es una función estándar. Si desea disponer de esta función, póngase en contacto con Schneider Electric para la instalación del kit de arranque en frío (E3SOPT014).
PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todos los trabajos eléctricos los debe realizar personal cualificado. Practique los procedimientos de bloqueo/etiquetado pertinentes. No lleve joyas cuando trabaje con equipo eléctrico.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
PELIGRO POR PIEZAS MÓVILES
Mantenga las manos, la ropa y las joyas alejadas de las piezas móviles. Compruebe si hay objetos extraños en el equipo antes de cerrar las puertas y ponerlo en marcha.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  1. Una vez instalado el kit de arranque en frío (E3SOPT014), espere cinco minutos para que se cargue el condensador de arranque en frío.
  2. Asegúrese de que todos los MBB, UIB, SSIB y UOB estén en la posición OFF (abierto).
  3. Encienda el UOB.
  4. Pulse el botón de arranque en frío durante tres segundos hasta que el SAI se ponga en marcha. El LED se encenderá en el HMI.
  5. Si aparece el asistente de arranque, siga el manual de usuario del SAI para completar la configuración. Una vez completada la configuración, el SAI saldrá en modo normal automáticamente.
  6. Si el asistente de arranque ya se había desactivado, el SAI saldrá en modo normal automáticamente.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.