990-6409B-006

Transferir un SAI unitario del modo en derivación de mantenimiento al modo normal

  1. Compruebe que todos los disyuntores se encuentren en la posición OFF (abierto), excepto el disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB).
  2. Vuelva a conectar las baterías internas de todos los SAI y coloque todos los disyuntores de batería (BB) de los armarios de baterías modulares (si los hay) en la posición ON (cerrado).
  3. Coloque el disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB) en la posición ON (cerrado).

    La pantalla se enciende y se muestra la pantalla de inicio.

  4. Coloque el disyuntor de salida de unidad (UOB) en la posición ON (cerrado).

    El SAI se inicia en modo de derivación estática.

  5. Coloque el disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB) en la posición OFF (abierto) y vuelva a instalar la cubierta delante del disyuntor.
  6. En la pantalla, seleccione ; a continuación, seleccione Función > Borrar alarma.
    NOTA: El sistema no se transferirá al modo normal hasta que se desactive la alarma.
  7. Coloque el disyuntor de entrada de unidad (UIB) en la posición ON (cerrado).

    El rectificador arranca suavemente. Tras la autocomprobación del SAI, el relé de batería se cierra automáticamente.

  8. Cuando el LED del rectificador emite una luz verde continua, el inversor se sincroniza con la derivación.
  9. Vuelva a instalar la cubierta en el disyuntor de derivación de mantenimiento MBB.
  10. Transcurridos unos 60 segundos, el SAI se transferirá automáticamente al modo normal.

    Los LED de la interfaz de usuario aparecen como se muestra a continuación:

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.