Transferir un sistema en paralelo del modo de derivación de mantenimiento al modo normal
- Compruebe que:
-
Todos los disyuntores del SAI (de entrada de unidad o UIB, de entrada del conmutador estático o SSIB y de salida de unidad o UOB) y el disyuntor de salida de unidad externo (UOB ext.) estén en la posición ON (cerrados).
-
Los disyuntores de batería (BB) estén en posición OFF (abierto)
-
- Vuelva a conectar las baterías internas de todos los SAI y coloque todos los disyuntores de batería (BB) de los armarios de baterías modulares (si los hay) en la posición ON (cerrado).
- Coloque el disyuntor de aislamiento del sistema (SIB) en la posición ON (cerrado).
- Coloque los disyuntores de entrada de derivación (BIB)
de todos los SAI en la posición ON (cerrado).
Espere unos 20-30 segundos hasta que los LED de derivación y de salida emitan una luz verde.
- Coloque el disyuntor de derivación externa de mantenimiento (MBB ext.) en la posición OFF (abierto).
- Coloque los disyuntores de entrada de la red eléctrica
principal (MIB) de todos los SAI en la posición ON (cerrados).
El rectificador arranca suavemente. Tras la autocomprobación del SAI, el relé de batería se cierra automáticamente.
- Cierre el disyuntor de batería externo si las baterías externas forman parte del sistema.
- Cuando el LED del rectificador emite una luz verde continua, el inversor se sincroniza con la derivación.
- Cuando el LED del inversor emite una luz verde continua, el sistema en paralelo se transfiere automáticamente de la derivación estática al modo normal.
- Coloque los disyuntores de batería (BB) de todos los SAI en la posición ON (cerrados).