990-6409B-006

Transferir un SAI unitario del modo normal al modo de derivación de mantenimiento

  1. En la pantalla, seleccione ; a continuación, seleccione Función > A derivación.
  2. Retire la cubierta del disyuntor de derivación de mantenimiento MBB.
  3. Coloque el disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB) en la posición ON (cerrado).

    La carga ahora se alimenta mediante el disyuntor de derivación de mantenimiento.

  4. Desconecte el relé de batería en la pantalla. Para ello, seleccione el símbolo de la batería y Control del relé de batería ON/OFF, y confirme para apagar el relé de batería. Compruebe que Estado del relé esté apagado.
  5. Abra el disyuntor de batería externo si las baterías externas están conectadas.
  6. Coloque el disyuntor de entrada de unidad (UIB) en la posición OFF (abierto).
  7. Coloque el disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB) en la posición OFF (abierto).
  8. Coloque el disyuntor de salida de unidad (UOB) en la posición OFF (abierto).
  9. Desconecte todas las baterías en la parte frontal del SAI.
    PELIGRO
    peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
    • Espere al menos 5 minutos antes de retirar la cubierta del SAI después de que se haya apagado la pantalla para permitir que los condensadores se descarguen por completo.
    • Mida siempre para detectar si hay tensiones eléctricas peligrosas en todos los terminales antes de trabajar en el SAI.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.