990-6409B-006

Realizar una prueba de mantenimiento de batería

AVISO
riesgo de daños en el equipo
No realizar una prueba de mantenimiento de batería sin la carga conectada.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Requisito previo:

  • El suministro de derivación debe ajustarse a las especificaciones.

  • La capacidad de batería debe ser superior al 25 %.

La prueba de mantenimiento de batería se efectúa para verificar el estado de las baterías.

En el transcurso de la prueba de mantenimiento de batería, el sistema se transfiere al modo batería y descarga las baterías hasta provocar la alarma de batería baja.

  1. En la pantalla, seleccione ; a continuación, seleccione Prueba mant.
    NOTA: Si desea detener la prueba de batería manualmente, seleccione Parar prueba.

    Si se supera la prueba de mantenimiento de batería, en el registro constará Mantenimiento batería OK. Si no se supera la prueba de mantenimiento de batería, en el registro constará Mant batería incompleto.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.