990-6409B-006

Aislamiento de un SAI unitario en un sistema en paralelo

Use este procedimiento para apagar un SAI en un sistema en paralelo en funcionamiento.

NOTA: Antes de iniciar este procedimiento, asegúrese de que el resto de las unidades SAI sean capaces de alimentar la carga.
  1. En la pantalla, seleccione ; a continuación, confirme que desea apagar el SAI.
  2. Coloque el disyuntor o los disyuntores de la batería (BB) del SAI en la posición OFF (abiertos).
  3. Desconecte el relé de batería en la pantalla. Para ello, seleccione el símbolo de la batería y Control del relé de batería ON/OFF, y confirme para apagar el relé de batería. Compruebe que Estado del relé esté apagado.
  4. Abra el disyuntor de batería externo si las baterías externas están conectadas.
  5. Coloque el disyuntor de entrada de la red eléctrica principal (MIB) del SAI en la posición OFF (abierto).
  6. Coloque el disyuntor de entrada de derivación (BIB) del SAI en la posición OFF (abierto).
  7. Coloque el disyuntor de salida de unidad externo (UOB ext.) del SAI en la posición OFF (abierto).
  8. Para el SAI con baterías internas, desconecte todas las baterías en la parte frontal del SAI.
    PELIGRO
    peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
    • Espere al menos 5 minutos antes de retirar la cubierta del SAI después de que se haya apagado la pantalla para permitir que los condensadores se descarguen por completo.
    • Mida siempre para detectar si hay tensiones eléctricas peligrosas en todos los terminales antes de trabajar en el SAI.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.