990-6409B-006

Transferir un SAI unitario del modo normal al modo de derivación estática

Nota
Compruebe que la fuente de derivación funcione con normalidad antes de transferir al modo de derivación estática.
  1. En la pantalla, seleccione ; a continuación, seleccione Función > A derivación.

    Los LED de la interfaz de usuario aparecen como se muestra a continuación:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?