990-6409B-006

Puesta en marcha de un SAI unitario en modo normal

NOTA: Cuando se pone en marcha el SAI, se utiliza la configuración almacenada.
NOTA: Durante la puesta en marcha se puede acceder al registro de sucesos.
  1. Compruebe que todos los disyuntores se encuentren en la posición OFF (abiertos).
  2. Coloque el disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB) en la posición ON (cerrado).

    La pantalla se enciende y se muestra la pantalla de inicio.

  3. Coloque el disyuntor de salida de unidad (UOB) en la posición ON (cerrado).

    Espere unos 2030 segundos hasta que los LED de derivación y de salida emitan una luz verde. El SAI se inicia en modo de derivación estática.

  4. Coloque el disyuntor de entrada de unidad (UIB) en la posición ON (cerrado).

    El arranque suave del rectificador se inicia y los LED de la interfaz de usuario aparecen como se indica a continuación:

  5. Cuando el SAI se ha inicializado, el relé de la batería se cierra automáticamente.

    Los LED de la interfaz de usuario aparecen como se muestra a continuación:

  6. Cuando el LED del rectificador emite una luz verde continua, el inversor se sincroniza con la derivación.

    Los LED de la interfaz de usuario aparecen como se muestra a continuación:

  7. Espere aproximadamente un minuto hasta que el LED del inversor emita una luz verde continua, el SAI se transfiere automáticamente del modo de derivación estática al modo normal.

    Los LED de la interfaz de usuario aparecen como se muestra a continuación:

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.