990-6409B-006

Poner en marcha y agregar un SAI a un sistema en paralelo en funcionamiento

Use este procedimiento para poner en marcha un SAI y agregarlo a un sistema en paralelo en funcionamiento.

IMPORTANTE: Antes de poder añadir un SAI a un sistema en paralelo, Schneider Electric debe configurar dicho sistema.

  1. En el SAI nuevo, compruebe que todos los disyuntores (de entrada de unidad o UIB, de entrada del conmutador estático o SSIB y de salida de unidad o UOB) están en la posición ON (cerrado).
  2. Vuelva a conectar las baterías internas de todos los SAI y coloque todos los disyuntores ModBC BB (si los hay) en la posición ON (cerrado).
  3. Coloque el disyuntor de salida de unidad externo (UOB ext.) del SAI en la posición ON (cerrado).
  4. Coloque el disyuntor de entrada de la red eléctrica principal (MIB) y el disyuntor de entrada de derivación (BIB) del SAI en la posición (cerrados).

    La pantalla se enciende y se muestra la pantalla de inicio.

    Cuando el SAI se ha inicializado, el relé de batería se cierra automáticamente. Cierre disyuntor de batería externo si las baterías externas forman parte del sistema.

    Los LED de la interfaz de usuario aparecen como se muestra a continuación:

  5. Cuando el LED del rectificador emite una luz verde continua, el SAI inicia el inversor.

    Los LED de la interfaz de usuario aparecen como se muestra a continuación:

  6. Cuando el LED del inversor emite una luz verde continua, el SAI se transfiere automáticamente al modo normal y se agrega al sistema en paralelo en funcionamiento.

    Los LED de la interfaz de usuario aparecen como se muestra a continuación:

  7. Verifique que la carga esté correctamente balanceada entre las unidades SAI en paralelo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.