990-6409B-006

Transferir un SAI unitario del modo de derivación estática al modo normal

NOTA: En general, el SAI se transferirá automáticamente del modo de derivación estática al modo normal. Este procedimiento es válido para realizar la transferencia manual al modo normal si la frecuencia de derivación sobrepasa los límites especificados.
  1. En la pantalla, seleccione ; a continuación, seleccione Salir derivar.

    Los LED de la interfaz de usuario aparecen como se muestra a continuación:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?