990-6409B-024

Isolar um único nobreak do sistema paralelo

Use esse procedimento para desligar um nobreak em um sistema paralelo em operação.

NOTA: Antes de iniciar esse procedimento, certifique-se de que as unidades nobreak restantes consigam alimentar a carga.
  1. No visor, selecione e, em seguida, selecione confirmar para desligar o nobreak.
  2. Coloque o(s) disjuntor(es) da bateria BB do nobreak na posição DESLIGADO (aberto).
  3. Desconecte o relé da bateria do display selecionando o símbolo da bateria e selecionando Controle do relé da bateria Lig/Desl e confirmando para desligar o relé da bateria. Verifique se o Status do relé está desligado.
  4. Abra o disjuntor da bateria externa se as baterias externas estiverem conectadas.
  5. Coloque o(s) disjuntor(es) de entrada de rede elétrica MIB do nobreak na posição OFF (aberta).
  6. Coloque o(s) disjuntor(es) de entrada de bypass BIB do nobreak na posição OFF (aberta).
  7. Coloque o disjuntor de saída de unidade externo Ext. UOB do nobreak na posição OFF (aberta).
  8. No nobreak com baterias internas, desconecte todas as baterias na parte frontal do nobreak.
    PERIGO
    risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
    • Aguarde pelo menos cinco minutos antes de remover a tampa do nobreak depois de o visor ter sido desligado para permitir que os capacitadores sejam completamente descarregados.
    • Sempre meça para tensões perigosas em todos os terminais antes de trabalhar no nobreak.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?