990-6409B-024

Definir as configurações da bateria

AVISO
risco de dano ao equipamento
  • Apenas pessoal treinado que tenha realizado curso de treinamento pode realizar modificações nos parâmetros do sistema de nobreak.
  • Os parâmetros da bateria devem ser definidos de acordo com a instalação efetiva antes de iniciar o nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
  1. No visor, selecione e, em seguida, selecione Config Bat.
  2. Digite a senha 2334.
  3. Defina as configurações da bateria:
    1. Núm Bateria: Verifique se o número de blocos de bateria é 20.
    2. Cap bat (AH): Defina a capacidade (capacidade do bloco de baterias (AH) x número de sequências de bateria).
    3. Carga bat %: Defina a porcentagem de carga da bateria (entre 1% e 15%).
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.