990-6409B-024

Inicialização de nobreak singelo no modo normal

NOTA: Quando o nobreak for iniciado, as configurações armazenadas serão usadas.
NOTA: O registro pode ser acessado durante a inicialização.
  1. Certifique-se de que todos os disjuntores estão na posição OFF (aberta).
  2. Coloque o disjuntor de entrada da chave estática (SSIB) na posição ON (fechada).

    O visor é ligado e a tela inicial é exibida.

  3. Coloque o disjuntor de saída de unidade (UOB) na posição ON (fechada).

    Aguarde cerca de 20 30 segundos até que os LEDs de bypass e de saída fiquem verdes. O nobreak se inicializa no modo bypass estático.

  4. Coloque o disjuntor de entrada da unidade (UIB) na posição ON (fechada).

    O retificador aumenta e os LEDs da interface do usuário mostram o seguinte:

  5. Quando o nobreak é inicializado, o relé de bateria fecha automaticamente.

    Os LEDs da interface do usuário mostram o seguinte:

  6. Quando o LED do retificador fica verde estável, o inversor é sincronizado com o bypass.

    Os LEDs da interface do usuário mostram o seguinte:

  7. Aguarde aproximadamente um minuto até que o LED do inversor fique verde estável, o nobreak se transfere automaticamente do modo de bypass estático para o modo normal.

    Os LEDs da interface do usuário mostram o seguinte:

Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.