990-6409B-024

Transfira um sistema paralelo do modo normal para o modo de bypass de manutenção

  1. Nos visores de todos os nobreaks, selecione e, em seguida, selecione Função > Para bypass .

    O sistema paralelo será transferido para o modo de bypass estático.

  2. Coloque o disjuntor de bypass de manutenção externo (Ext. MBB) na posição ON (fechada).

    Agora, a carga é fornecida através do disjuntor externo do bypass de manutenção.

  3. Coloque os disjuntores da bateria BB de todos os nobreaks na posição OFF (aberta).
  4. Desconecte o relé da bateria do display selecionando o símbolo da bateria e selecionando Controle do relé da bateria Lig/Desl e confirmando para desligar o relé da bateria. Verifique se o Status do relé está desligado.
  5. Abra o disjuntor da bateria externa se as baterias externas estiverem conectadas.
  6. Coloque os disjuntores de entrada de rede elétrica MIB e os disjuntores de entrada de bypass BIB de todos os nobreaks na posição OFF (aberta)
  7. Coloque o disjuntor de isolamento do sistema (SIB) na posição OFF (aberta).
  8. No nobreak com baterias internas, desconecte todas as baterias na parte frontal do nobreak.
    PERIGO
    risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
    • Aguarde pelo menos cinco minutos antes de remover a tampa do nobreak depois de o visor ter sido desligado para permitir que os capacitadores sejam completamente descarregados.
    • Sempre meça para tensões perigosas em todos os terminais antes de trabalhar no nobreak.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?