990-6409B-024

Transfira um nobreak singelo do modo normal para o modo de bypass de manutenção

  1. No visor, selecione e, em seguida, selecione Função > Para bypass .
  2. Remova a tampa do disjuntor do bypass de manutenção (MBB).
  3. Coloque o disjuntor de bypass de manutenção (MBB) na posição LIGADO (fechado).

    Agora, a carga é fornecida através do disjuntor do bypass de manutenção.

  4. Desconecte o relé da bateria do display selecionando o símbolo da bateria e selecionando Controle do relé da bateria Lig/Desl e confirmando para desligar o relé da bateria. Verifique se o Status do relé está desligado.
  5. Abra o disjuntor da bateria externa se as baterias externas estiverem conectadas.
  6. Coloque o disjuntor de entrada da unidade UIB na posição OFF (aberta).
  7. Coloque o Disjuntor de entrada da chave estática SSIB na posição OFF (aberta).
  8. Coloque o disjuntor de saída da unidade UOB na posição OFF (aberta).
  9. Desconecte todas as baterias da parte frontal do nobreak.
    PERIGO
    risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
    • Aguarde pelo menos cinco minutos antes de remover a tampa do nobreak depois de o visor ter sido desligado para permitir que os capacitadores sejam completamente descarregados.
    • Sempre meça para tensões perigosas em todos os terminais antes de trabalhar no nobreak.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.