DOCA0248FR-18

Nouvelles fonctionnalités du micrologiciel version 002.004.000

  • Améliorations de la sécurité dans EcoStruxure Panel Server :

    • Correctif de sécurité

  • Zone ajoutée aux données de contextualisation pour tous les équipements.

    Les équipements peuvent être regroupés par Zone dans la Liste d'équipements des pages web suivantes :

    • Surveillance et contrôle

    • Tendances

    • Gestion des données

    NOTE: Les données de zone ne sont pas publiées dans le cloud ni sur les serveurs SFTP ou HTTPS, et elles ne sont pas exportées lors d'une exportation csv locale ou une exportation de données de tendance.

    Pour plus d'informations sur la création, la modification, la suppression de zones et l'affectation d'équipements à une zone, voir DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guide utilisateur.

    NOTE: La zone de charge n'est plus disponible pour les disjoncteurs associés. La zone est ajoutée dans les données de contextualisation. Les noms de zone de charge existants ne sont pas migrés vers les données de contextualisation Zone.
  • Introduction d'une stratégie d'interrogation dynamique du temps de connexion pour éviter de surcharger le réseau de communication Modbus. Lorsqu'un équipement passe à l'état Non connecté, le vérificateur de connexion utilise une stratégie de délai incrémentiel (doublement de la période d'interrogation) pour gérer les intervalles d'interrogation de connexion. L'intervalle d'interrogation augmente progressivement comme suit :

    • 30 secondes

    • 1 minute

    • 2 minutes

    • 4 minutes

    • 8 minutes

    • 15 minutes (valeur maximale)

    Lorsque l'intervalle d'interrogation atteint 15 minutes, le système continue d'interroger selon cette périodicité jusqu'à ce qu'un changement d'état de l'équipement soit détecté et que l'équipement revienne à l'état Connecté. L'intervalle d'interrogation revient ensuite à la période de communication configurée pour l'équipement.

  • Prise en charge du nouveau format des modèles d'équipements personnalisés créés dans l'outil EPC Web. Le nouveau format inclut les caractéristiques suivantes :

    • Valeurs énumérées pour les mesures, sur la base d'un dictionnaire partagé entre l'outil EPC Web et EcoStruxure Panel Server. Lors de la création du modèle personnalisé dans EPC Web, vérifiez dans la documentation de l'équipement que les valeurs de mesure que vous sélectionnez sont correctes pour la mesure.

      NOTE: En cas d'incohérence, les pages web Panel Server affichent la mesure en absence de données, avec une icône indiquant que la valeur de la mesure est obsolète ou non valide.
    • Les données d'identification d'un équipement associé à un modèle d'équipement personnalisé sont récupérées dynamiquement sur l'équipement lui-même.

    Pour plus d'informations, voir Limitations concernant les modèles d'équipements personnalisés

  • Prise en charge des nouvelles mesures de qualité de l'air suivantes, gérées par un modèle d'équipement personnalisé :

    • Composés organiques volatils (en pourcentage)

    • Particules de matière de diamètre inférieur ou égal à 1,0 μm (en pourcentage)

    • Particules de matière de diamètre inférieur ou égal à 2,5 μm (en pourcentage)

    • Particules de matière de diamètre inférieur ou égal à 4,0 μm (en pourcentage)

    • Particules de matière de diamètre inférieur ou égal à 10 μm (en pourcentage)

    • Pression (en Pa)

    • Niveau de pression acoustique (en dB)

    • Eclairage (en lx)

    • Concentration de formaldéhydes (en pourcentage)

    • Concentration de NO et NO2 (en pourcentage)

  • Recommandations pour l'optimisation des réseaux avec équipements Modbus dans DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guide utilisateur.

Fonctions avancées :

  • Ajout de la gestion de la fonction de scan pour les équipements sans fil IEEE 802.15.4. La fonction de scan des équipements connectés peut être désactivée ou activée, selon l'équipement. Sa désactivation permet d'éviter les perturbations sur d'autres équipements sans fil IEEE 802.15.4. Il est important de comprendre les conséquences de cette action avant de désactiver la fonction. Pour plus d’informations, voir DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guide utilisateur.

Nouveaux équipements pris en charge

  • PowerTag Energy A9MEM1575 conforme aux normes IEC et UL.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.