DOCA0248IT-17

Correzioni importanti per la versione firmware 002.003.000

@experts: fixes are described as the issue that was experienced, not the fix.

I seguenti bug sono risolti nella versione firmware 002.003.000:

  • Instabilità registrata con la connessione all'infrastruttura del Wi-Fi

  • Alcuni modelli personalizzati creati nello strumento EPC-Web dopo gennaio 2025 non erano compatibili con l’esecuzione della versione firmware 002.001.000 di Panel Server. Importazione del modello personalizzato non riuscita. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità, consultare la tabella di compatibilità del modello personalizzato in DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guida utente.

  • Per i dispositivi configurati come Standard I/O e con Contestualizzazione I/O impostata come Avvio motore, i valori disponibili erano On o Off e l'allarme veniva generato quando lo stato passava da On a Off. A partire dalla versione firmware 002.003.000 di Panel Server, i valori disponibili sono Avviato e Non avviatoe l'allarme viene generato quando lo stato passa da Non avviato a Avviato. I dati storicizzati mantengono la terminologia preesistente per i dati e gli eventi prima dell'aggiornamento alla versione firmware 002.003.000 e la nuova terminologia per i dati e gli eventi dopo l'aggiornamento.

    NOTA: Verificare che la configurazione tenga conto di questa modifica per evitare falsi allarmi.
  • Al momento dell’utilizzo della Contestualizzazione I/O personalizzata di un contatore di impulsi collegato all'ingresso integrato del Panel Server, il formato dei file CSV pubblicati tramite SFTP non era coerente con il formato visto con la versione firmware 001.006.000. Per visualizzare l'etichetta dati IoCountMeasurement negli script CSV, è necessario immettere IoCountMeasurement nel menu Nome elemento contatore di consumo sulle pagine web di Panel Server in Impostazioni > Gestione integrata degli ingressi.

    IMPORTANTE: Dalla versione firmware 002.001.000 di Panel Server, viene visualizzato il file csv Measurement.IoCountMeasurement come etichetta dati dell'intestazione di colonna per il parametro IoCountMeasurement. Rimappare le applicazioni ETL per tenere conto di questa differenza.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.