DOCA0248DE-17

Grundlegende Korrekturen für die Firmwareversion 002.003.000

@experts: fixes are described as the issue that was experienced, not the fix.

Die folgenden Bugs wurden in der Firmwareversion 002.003.000 behoben:

  • Instabilität bei Verbindung mit Wi-Fi-Infrastruktur

  • Bestimmte benutzerdefinierte Modelle, die nach Januar 2025 im EPC-Web-Tool erstellt wurden, waren nicht kompatibel mit dem Panel Server mit der Firmwareversion 002.001.000. Der Import des benutzerdefinierten Modells war nicht erfolgreich. Weitere Informationen zur Kompatibilität finden Sie in der Tabelle der Kompatibilität mit benutzerdefinierten Modellen im Dokument DOCA0172••, EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch.

  • Für Geräte, die als Standard-E/A konfiguriert wurden und für die „Motorstart“ als E/A-Kontextualisierung festgelegt wurde, waren die Werte Ein oder Aus verfügbar, und bei einer Änderung des Status von Ein zu Aus wurde ein Alarm generiert. Ab Firmwareversion 002.003.000 des Panel Server sind die Werte Gestartet und Nicht gestartet verfügbar, und es wird ein Alarm generiert, wenn sich der Status von Nicht gestartet zu Gestartet ändert. In den historisierten Daten wird die bisherige Terminologie für Daten und Ereignisse vor der Aktualisierung auf die Firmwareversion 002.003.000 beibehalten. Für Daten und Ereignisse nach der Aktualisierung wird die neue Terminologie verwendet.

    HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass Ihre Konfiguration diese Änderung berücksichtigt, um Fehlalarme zu vermeiden.
  • Bei Verwendung der benutzerdefinierten E/A-Kontextualisierung eines Impulszählers, der mit dem integrierten Eingang des Panel Server verbunden ist, war das Format der über SFTP veröffentlichten CSV-Dateien nicht konsistent mit dem mit der Firmwareversion 001.006.000 angezeigten Format. Um die Datenbezeichnung IoCountMeasurement in CSV-Skripten anzuzeigen, müssen Sie Folgendes eingeben: IoCountMeasurement im Feld Elementname des Verbrauchszählers auf den Panel Server-Webseiten unter Einstellungen > Verwaltung integrierter Eingänge.

    WICHTIG: Ab Firmwareversion 002.001.000 des Panel Server wird in der CSV-Datei die Spaltenüberschrift Measurement.IoCountMeasurement als Datenbezeichnung für den Parameter IoCountMeasurement angezeigt. Ordnen Sie ETL-Anwendungen erneut zu, um diesen Unterschied zu berücksichtigen.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.