DOCA0248PT-18

Novas funcionalidades da versão de firmware 002.005.000

  • Melhorias de segurança no EcoStruxure Panel Server:

  • A descrição geral do consumo é melhorada com informações detalhadas sobre o consumo por zona, apresentadas como um gráfico separado em Página inicial, além do gráfico existente por utilização. Clicar num dos itens da legenda de qualquer um dos gráficos (uma utilização ou uma zona) apresenta um ecrã com informações detalhadas sobre o consumo nessa utilização ou zona.

    O gráfico de consumo por utilização também contém as seguintes informações, além do consumo total por principais utilizações:

    • Energia ativa para Principal/interruptor principal durante o período selecionado.

    • A diferença, se houver, entre a energia ativa para principal/interruptor principal e a energia ativa total consumida por todas as utilizações, com um símbolo de alerta, para destacar que o consumo não é monitorizado a 100% através do seu Panel Server.

  • A página Tendências foi melhorada com a possibilidade de visualizar dados agregados por zona, além de por utilização. Pode optar por apresentar os dados das seguintes formas:

    • Todas as utilizações ou Todas as zonas

    • Principais utilizações ou Principais zonas

    • Uma seleção de utilizações individuais ou zonas

    Também pode apresentar Utilização principal/interruptor principal.

    Ao visualizar por utilização, pode filtrar por zona e vice-versa. Isso permite-lhe monitorizar o consumo com mais rigor e flexibilidade.

  • A seleção dinâmica de antena foi adicionada e está disponível quando a antena interna é selecionada. Esta é uma função avançada e está desativada por predefinição. É concebida para utilização com configurações específicas que incluem sensores TH110 e CL110, onde são observados problemas de desvanecimento. Para obter mais informações, consulte DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Manual do utilizador.

  • Os seguintes alarmes são suportados para MasterPacT MTZ com a unidade de controlo MicroLogic Active, unidade E:

    • Proteção contra subtensão, alarme de 1 fase

    • Alarme de proteção contra subtensão em todas as fases

    • Proteção contra sobretensão, alarme de 1 fase

    • Alarme de proteção contra sobretensão em todas as fases

Novos dispositivos suportados

Suporte a dispositivos Modbus TCP/IP, incluindo medidores de energia PowerLogic EM3570 montáveis em calha DIN com ligação Ethernet.

  • METSEEM3570

  • METSEEM3570A

  • METSEEM3570X

  • METSEEM3570AX

Melhorias da interface de utilizador

Melhoria na renderização das seguintes imagens do dispositivo PowerTag:

  • LV434020 PowerTag M250 3P 250A, PowerTag Energy M250, M630 e PowerLogic Tag E-Frame

  • LV434022 PowerTag M630 3P 630A, PowerTag Energy M250, M630 e PowerLogic Tag E-Frame

  • LV434021 PowerTag M250 3P+N 250A, PowerTag Energy M250, M630 e PowerLogic Tag E-Frame

  • LV434023 PowerTag M630 3P+N 630A, PowerTag Energy M250, M630 e PowerLogic Tag E-Frame

Problemas conhecidos

  • Dispositivos afetados pelo problema: até ao momento, gateways PAS800.

    • Frequência: Raro

    • Estado de funcionamento do Panel Server:

      • Funcionalidades com problemas

      • Perda da palavra-passe após a reinicialização

      • A palavra-passe foi redefinida para o valor predefinido após a reinicialização.

    Se afetado, contacte o centro de atendimento ao cliente da Schneider Electric.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.