DOCA0248IT-18

Nuove funzionalità per la versione firmware 002.005.000

  • Miglioramenti della sicurezza in EcoStruxure Panel Server:

  • La panoramica sui consumi è arricchita da informazioni dettagliate sui consumi per zona, visualizzate in un grafico separato nella pagina Home, oltre al grafico esistente relativo all’utilizzo. Facendo clic su una delle voci della legenda di uno dei due grafici (un utilizzo o una zona) viene visualizzata una schermata con informazioni dettagliate sul consumo in tale utilizzo o zona.

    Il grafico del consumo per utilizzo contiene anche le informazioni seguenti, oltre al consumo totale per i principali utilizzi:

    • Energia attiva per Generale/Ingresso durante il periodo selezionato.

    • La differenza, se presente, tra l’energia attiva per Generale/Ingresso e l’energia attiva totale consumata da tutti gli utilizzi, con un simbolo di avviso, per evidenziare che il consumo non è monitorato al 100% attraverso Panel Server.

  • La pagina Trending è stata migliorata con la possibilità di visualizzare i dati aggregati per zona oltre che per utilizzo. È possibile scegliere di visualizzare i dati nei modi seguenti:

    • Tutti gli utilizzi o Tutte le zone

    • Utilizzi principali o Zone principali

    • Una selezione di singoli utilizzi o zone

    È anche possibile visualizzare l’utilizzo Generale/Ingresso.

    Quando si visualizza per utilizzo, è possibile filtrare per zona e viceversa. Ciò consente di monitorare i consumi in modo più preciso e con maggiore flessibilità.

  • È stata aggiunta la selezione dinamica dell’antenna, disponibile quando è selezionata l’antenna interna. Si tratta di una funzione avanzata disattivata per impostazione predefinita. È destinata all’uso con configurazioni specifiche contenenti sensori TH110 e CL110, dove si osservano problemi di dissolvenza. Per ulteriori informazioni, consultare DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guida utente.

  • Gli allarmi seguenti sono supportati per MasterPacT MTZ con unità di controllo MicroLogic Active E:

    • Protezione da sottotensione - allarme monofase

    • Protezione da sottotensione - allarme per tutte le fasi

    • Protezione da sovratensione - allarme monofase

    • Protezione da sovratensione - allarme per tutte le fasi

Nuovi dispositivi supportati

Supporto per dispositivi Modbus TCP/IP contatori di energia PowerLogic serie EM3570 con montaggio su guida DIN ed Ethernet:

  • METSEEM3570

  • METSEEM3570A

  • METSEEM3570X

  • METSEEM3570AX

Miglioramenti all’interfaccia utente

Miglioramento nella resa delle immagini dei seguenti dispositivi PowerTag:

  • LV434020 PowerTag M250 3P 250A, PowerTag Energy M250, M630 e PowerLogic Tag E-Frame

  • LV434022 PowerTag M630 3P 630A, PowerTag Energy M250, M630 e PowerLogic Tag E-Frame

  • LV434021 PowerTag M250 3P+N 250A, PowerTag Energy M250, M630 e PowerLogic Tag E-Frame

  • LV434023 PowerTag M630 3P+N 630A, PowerTag Energy M250, M630 e PowerLogic Tag E-Frame

Problemi noti

  • Dispositivi interessati dal problema: finora gateway PAS800.

    • Frequenza: Raro

    • Stato di funzionamento di Panel Server:

      • Funzionalità limitate

      • Perdita della password dopo il riavvio

      • Dopo il riavvio, viene ripristinata la password predefinita.

    Se si riscontra il problema, rivolgersi al Centro assistenza clienti Schneider Electric.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.