DOCA0178FR-21

Principaux correctifs pour la version 002.001.000

Les bogues suivants sont corrigés dans la version Panel Server du micrologiciel :

  • L'icône de puissance du signal Wi-Fi dans la page Web Panel Server Infrastructure Wi-Fi n'affichait pas la puissance correcte.

  • Les appareils Acti9 Active bloquaient la publication de la topologie Panel Server.

  • Les modèles de centrale de mesure PM5340 et PM5341 étaient affichés comme des appareils inconnus lors de leur découverte par le Panel Server.

  • Certains caractères spéciaux n'étaient pas acceptés dans le mot de passe lors de la connexion au serveur SFTP ou HTTPS.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.