DOCA0178FR-21

Passerelle Panel Server Universal

Panel Server Universal est une passerelle tout-en-un à hautes performances qui est utilisée pour récupérer les données des équipements IEEE 802.15.4 et Modbus.

Panel Server Universal est un concentrateur de données pour équipements sans fil et équipements Modbus câblés (voir la liste détaillée).

Panel Server Universal est disponible avec différentes alimentations :

  • PAS600 : 110–277 VCA/VCC

  • PAS600L, PAS600LWD : 24 VCC

  • PAS600T : 110–240 VCA/VCC

  • PAS600PWD : Alimentation sur Ethernet (PoE)

Panel Server Universal offre les fonctionnalités suivantes :

  • Deux ports RJ45 Ethernet 10/100BASE-T

  • Connectivité Modbus TCP/IP en amont (connexion à la périphérie)

  • Connectivité Wi-Fi en amont

  • Point d’accès Wi-Fi

  • Connectivité Modbus TCP/IP en aval

  • Connectivité IEEE 802.15.4 en aval

  • Connectivité Modbus-SL en aval

  • Deux entrées numériques (PAS600L, PAS600LWD)

  • Antenne externe Wi-Fi

  • Port d’antenne externe IEEE 802.15.4 (pour matériel : V2.0 PAS600, PAS600L uniquement)

  • Échantillonnage des données

  • Compatible avec les outils de mise en service suivants de Panel Server et les équipements connectés :

    • Logiciel EcoStruxure Power Commission

    • Pages Web de EcoStruxure Panel Server

  • Compatible avec les applications cloud Schneider Electric suivantes :

    • EcoStruxure Energy Hub

    • EcoStruxure Asset Advisor

    • EcoStruxure Resource Advisor

Convention

EcoStruxure Panel Server est désigné ci-après sous le nom Panel Server.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.