DOCA0178FR-21

Nouvelles fonctions pour 002.002.000

  • Améliorations de la sécurité dans Panel Server :

    • Stratégie de mot de passe renforcée par de nouvelles règles. Suivez les nouvelles règles de votre prochaine mise à jour de mot de passe. Pour plus d’informations sur les conditions requises pour les mots de passe, reportez-vous à DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guide utilisateur.

    • Protect Plus : permet d’installer le code introduit pour la détection avec une sécurité renforcée des équipements sans fil RF-ID à 16 caractères.

  • Le point d’accès WiFi vous permet d’utiliser un PC pour vous connecter au réseau Wi-Fi de Panel Server, permettant d’accéder aux pages Web de Panel Server pour la configuration de l’équipement, la surveillance et la mise à jour du micrologiciel.

  • Les modèles personnalisés peuvent désormais inclure les règles de détection Modbus, ce qui permet à Panel Server d’utiliser des modèles personnalisés en plus des modèles intégrés pour détecter des équipements Modbus, sans avoir besoin d’utiliser l’ajout manuel.

  • Nouveaux équipements pris en charge : émetteurs XB5R : ZBRT1 et ZBRT2. Pour plus d’informations sur l’ajout et la suppression d’équipements ZBRT, reportez-vous à DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guide utilisateur.

  • Prise en charge de nouvelles mesures pour les équipements contrôleurs de moteur :

    • État du pôle

    • État du contacteur

    • Consigne de vitesse

    • Vitesse du moteur

    • Sens de rotation du moteur

  • Introduction d’un nombre maximal de 50 modèles personnalisés importés dans Panel Server. Chaque modèle peut avoir une version actuelle et une version disponible.

Améliorations de l’interface utilisateur

  • Page Web Surveillance et contrôle :

    • Équipements triés par ordre alphabétique dans l’arborescence. Les équipements sans utilisation attribuée s’affichent dans une catégorie Pas d’utilisation à la fin de la liste. Chaque utilisation peut être réduite afin d’améliorer la clarté de l’affichage.

    • La largeur de la première colonne est réduite dans la vue multi-équipements afin d’améliorer l’affichage.

    • Un nouveau type de données État d’intégrité peut être sélectionné pour être affiché dans la vue multi-équipements, avec les données suivantes :

      • Tension de la batterie

      • Température interne

      • Liaison RSSI

  • Page Web Gestion des données : les équipements sont triés par ordre alphabétique dans l’arborescence. Les équipements sans utilisation attribuée s’affichent dans une catégorie Pas d’utilisation à la fin de la liste. Chaque utilisation peut être réduite afin d’améliorer la clarté de l’affichage.

  • L’ID RF de l’équipement s’affiche dans Paramètres > Équipements sans fil dans l’en-tête de chaque équipement sans fil.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.