DOCA0178FR-21

Nouvelles fonctionnalités du micrologiciel version 002.006.000

  • Améliorations de la sécurité dans EcoStruxure Panel Server :

    • Correctif de sécurité

      .
    • La version 002.006.000 du micrologiciel comprend une amélioration de la sécurité (pour plus de détails, voir les problèmes résolus).

  • Panel Server vous permet de configurer une adresse IPv6 et une adresse de passerelle IPv6.

    Paramètre

    Mode Ethernet séparé

    Mode Ethernet commuté

    Infrastructure Wi-Fi

    Port ETH1

    Port ETH2

    Adresse IPv6 associée au paramètre de longueur du préfixe IPv6.
    Permet de configurer une adresse globale ou une adresse locale unique.

    Y

    Y

    Y

    Y

    Adresse de passerelle IPv6.
    Permet de configurer l'adresse IPv6 de la passerelle (généralement un routeur) pour la communication avec les systèmes en amont.

    Y

    N

    Y

    Y

    Y : Paramètre disponible. L'adresse peut être générée automatiquement ou définie manuellement.
    N : Paramètre non disponible

    Pour plus d'informations sur les paramètres, reportez-vous aux chapitres Communication Ethernet et Infrastructure Wi-Fi dans DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guide utilisateur.

  • Panel Server prend en charge les nouvelles versions de micrologiciel des capteurs environnementaux PowerLogic :

    • Capteurs PowerLogic CL110 avec version de micrologiciel 2.1.5

    • Capteurs PowerLogic TH110 (matériel ATMEL) avec version de micrologiciel 1.0.5

Nouveaux équipements pris en charge

  • Capteurs PowerLogic TH110 (matériel EFR32) avec version de micrologiciel 2.0.0

Améliorations de l’interface utilisateur

  • Dans la page Web Modèles personnalisés, le bouton Accès EPC Web vous permet d’accéder directement à l'outil EPC Web pour créer des modèles d'équipement personnalisés.

  • Dans la page Web Mise à jour du firmware, le bouton En savoir plus vous permet d'accéder à des informations sur les modèles de Panel Server et à leur documentation sur www.se.com.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.