DOCA0178IT-21

Correzioni principali per la versione 002.001.000

I seguenti bug sono stati risolti in Panel Server versione firmware 002.001.000:

  • L’icona della potenza del segnale Wi-Fi attiva sulla pagina Web Infrastruttura Wi-Fi di Panel Server non visualizzava la potenza del segnale corretta.

  • I dispositivi Acti9 Active bloccavano la pubblicazione della topologia Panel Server.

  • Modelli di contatore PM5340 e PM5341 visualizzati come dispositivi sconosciuti quando rilevati da Panel Server.

  • Alcuni caratteri speciali non erano accettati nella password quando ci si collegava al server SFTP o al server HTTPS.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.