Performances et limitations
- 
                  
Limitation de la publication SFTP - Contenu des fichiers CSV non cohérent entre les différentes versions du firmware :
- 
                           
Lorsque la contextualisation d'E/S personnalisée d'un compteur d'impulsions connecté à l'entrée intégrée du Panel Server est utilisée, le format des fichiers CSV publiés via SFTP n'est pas cohérent avec le format affiché avec la version de firmware 001.006.000. Pour afficher l'étiquette de données MesureCptES dans vos scripts CSV, entrez MesureCptES dans le champ Nom d'élément de compteur de consommation sur la page Web Panel Server .
 - 
                           
Cette limitation et sa solution s'appliquent également à un compteur d'impulsions connecté en aval de l'appareil I/O Smart Link.
 
 - 
                           
 - 
                  
Navigateur Web Mozilla Firefox non pris en charge
 - 
                  
Performances et limitations générales :
- 
                        
Lorsque la publication SFTP est activée, les alarmes s'affichent dans les pages Web Panel Server, mais elles ne sont pas publiées sur le serveur SFTP.
 - 
                        
Aucun ajout manuel d'appareils sans fil connectés à une passerelle enfant/aval à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.
 - 
                        
La détection automatique des appareils sans fil sous une passerelle enfant est limitée à 128 appareils, car les appareils sans fil sont considérés comme des appareils Modbus TCP/IP.
 - 
                        
La latence typique de Panel Server pour transmettre la requête Modbus TCP/IP au réseau Modbus série est de 10 ms.
 - 
                        
Fonction Wi-Fi disponible via une connexion à une infrastructure Wi-Fi uniquement. Fonction de point d'accès non disponible.
 - 
                        
Quelques données d'identification des appareils agrégés connectés en aval d'un Smartlink SI B ou Smartlink SI D (tels que I/O Smart Link ou appareils sans fil) s'affichent dans la page Web Panel Server si les données sont configurées et mises en service à partir de la page Web Smartlink SI B ou Smartlink SI D.
 - 
                        
Maintenez le firmware à jour afin de permettre au Customer Care Center Schneider Electric d'accéder à distance aux pages Web Panel Server. La validité du certificat d'accès à distance est la suivante :
- 
                                 
Firmware Panel Server de version 001.006.000 : certificat valide jusqu'au 28 janvier 2024.
 - 
                                 
Firmware Panel Server de version 001.007.000 : certificat valide jusqu'au 5 mai 2024.
 - 
                                 
Firmware Panel Server de version 001.008.000 : certificat valide jusqu'au 23 juillet 2024.
 
Pour plus d'informations sur la mise à jour de firmware, consultez DOCA0172FR EcoStruxure Panel Server - Guide utilisateur.
 - 
                                 
 
 - 
                        
 - 
                  
Limites de la journalisation et de la gestion des alarmes :
- 
                        
Le nombre de points de données individuels pouvant être échantillonnés est limité à 5 000 et le débit est limité à 500 points de données par minute.
 - 
                        
Le nombre d'alarmes individuelles pouvant être configurées pour la surveillance et la notification par e-mail est limité à 100.
 
 - 
                        
 - 
                  
Limitations sur I/O Smart Link :
- 
                        
Temps de fonctionnement, compteur de manœuvres et compteur de déclenchements non disponibles pour les équipements filaires et E/S standard.
 
 - 
                        
 - 
                  
Limitations concernant les appareils sans fil :
- 
                        
Dans une configuration de passerelle Panel Server parent-enfant, la modification d'un réglage contextuel d'un appareil pour Panel Server enfant (par exemple, la position d'auxiliaire modifiée de SD en SDE) n'est pas automatiquement reflétée dans la passerelle parent. Une mise à jour manuelle dans le Panel Server parent est nécessaire pour afficher les modifications.
 - 
                        
Auxiliaire de signalisation sans fil : le Panel Server ne gère pas les notifications d'alarme par e-mail ou vers les applications du cloud Schneider Electric.
 - 
                        
PowerTag Control:
- 
                              
Si un appareil PowerTag Control est connecté à une passerelle enfant :
- 
                                    
Pas de découverte automatique.
 - 
                                    
Aucune donnée n'est publiée sur la passerelle parente. Pour permettre la publication au niveau de la passerelle parent, il est nécessaire de développer un modèle personnalisé pour celle-ci.
 
 - 
                                    
 - 
                              
Procédure d'appariement à suivre :
- 
                                    
Appariez les appareils PowerTag Control éventuellement présents dans la configuration (tous les autres appareils sans fil doivent être hors tension).
 - 
                                    
Appariez les capteursPowerLogic HeatTag éventuellement présents dans la configuration.
 - 
                                    
Appariez les PowerLogic PD100 éventuellement présents dans la configuration.
 - 
                                    
Appariez les autres appareils sans fil.
 
 - 
                                    
 
 - 
                              
 
 - 
                        
 - 
                  
Limitations concernant les disjoncteurs MasterPact NT/NW, ComPacT NS et PowerPact à châssis P/R
- 
                        
MicroLogic 2.0 E. n'est pas pris en charge.
 - 
                        
MicroLogic 7.0 E est partiellement pris en charge.
 - 
                        
MicroLogic 5.0 E et 6.0 E sont pris en charge.
 - 
                        
Tous les MicroLogic A, P et H sont pris en charge
 - 
                        
Panel Server ne prend pas en charge plusieurs connexions Modbus/TCP vers une interface de commande MicroLogic lorsque le MicroLogic est connecté sous une interface IFM.
 
 - 
                        
 - 
                  
Limitations concernant la publication de topologie vers le cloud Schneider Electric : tous les appareils doivent s'être connectés au moins une fois au Panel Server pour que la topologie correcte puisse être publiée dans le cloud Schneider Electric.
 - 
                  
Limitations concernant le modèle personnalisé pour les appareils sans fil connectés sous une passerelle enfant : si un modèle personnalisé utilise le même nom qu'un modèle prédéfini auquel des appareils sont déjà associés, procédez comme suit pour charger le modèle personnalisé :
- 
                        
Mettez hors service tout équipement déjà associé au modèle prédéfini.
 - 
                        
Charger le modèle personnalisé dans le Panel Server.
 - 
                        
Redémarrez le Panel Server.
 - 
                        
Associez les appareils au modèle personnalisé dernièrement chargé.
 - 
                        
Publiez la topologie en cas d'utilisation du Panel Server avec une application de cloud Schneider Electric telle que EcoStruxure Asset Advisor ou EcoStruxure Resource Advisor.
 
 -