Performances et limitations
Performances générales et limitations
- 
                  
Navigateur Web Mozilla Firefox non pris en charge
 - 
                  
Aucun ajout manuel d'appareils sans fil connectés à une passerelle enfant/aval à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.
 - 
                  
La détection automatique des appareils sans fil sous une passerelle enfant est limitée à 128 appareils, car les appareils sans fil sont considérés comme des appareils Modbus TCP/IP.
 - 
                  
La latence typique de Panel Server pour transmettre la requête Modbus TCP/IP au réseau Modbus série est de 10 ms.
 - 
                  
Fonction Wi-Fi disponible via une connexion à une infrastructure Wi-Fi uniquement. Fonction de point d'accès non disponible.
 - 
                  
Quelques données d'identification des appareils agrégés connectés en aval d'un Smartlink SI B ou Smartlink SI D (tels que I/O Smart Link ou appareils sans fil) s'affichent dans la page Web Panel Server si les données sont configurées et mises en service à partir de la page Web Smartlink SI B ou Smartlink SI D.
 - 
                  
Maintenez le firmware à jour afin de permettre au Customer Care Center Schneider Electric d'accéder à distance aux pages Web Panel Server. La validité du certificat d'accès à distance est la suivante :
- 
                           
Firmware Panel Server de version 001.007.000 : certificat valide jusqu'au 5 mai 2024.
 - 
                           
Firmware Panel Server de version 001.008.000 : certificat valide jusqu'au 23 juillet 2024.
 - 
                           
Firmware Panel Server de version 001.009.000 : certificat valide jusqu'au 16 octobre 2024
 
Pour plus d'informations sur la mise à jour de firmware, consultez DOCA0172FR EcoStruxure Panel Server - Guide utilisateur.
 - 
                           
 
Limitations concernant la publication
- 
                  
Limitation concernant la publication SFTP - Contenu des fichiers CSV non cohérent entre les différentes versions du firmware :
- 
                           
Lorsque la contextualisation d'E/S personnalisée d'un compteur d'impulsions connecté à l'entrée intégrée du Panel Server est utilisée, le format des fichiers CSV publiés via SFTP n'est pas cohérent avec le format affiché avec la version de firmware 001.006.000. Pour afficher l'étiquette de données MesureCptES dans vos scripts CSV, entrez MesureCptES dans le champ Nom d'élément de compteur de consommation sur la page Web Panel Server .
 - 
                           
Cette limitation et sa solution s'appliquent également à un compteur d'impulsions connecté en aval de l'appareil I/O Smart Link.
 
 - 
                           
 - 
                  
Lorsque la publication SFTP est activée, les alarmes s'affichent dans les pages Web Panel Server, mais elles ne sont pas publiées sur le serveur SFTP.
 - 
                  
Limitations concernant la publication de topologie dans le cloud Schneider Electric : tous les appareils doivent être connectés au moins une fois au Panel Server pour permettre la publication de la topologie correcte dans le cloud Schneider Electric.
 
Limitations concernant les modèles d'appareils personnalisés
- 
                  
Les unités définies dans la mesure personnalisée ne sont pas publiées vers le cloud.
 - 
                  
Pour les appareils sans fil connectés sous une passerelle enfant, si un modèle personnalisé utilise le même nom qu'un modèle prédéfini auquel des appareils sont déjà associés, procédez comme suit pour charger le modèle personnalisé :
- 
                        
Mettez hors service tout équipement déjà associé au modèle prédéfini.
 - 
                        
Chargez le modèle personnalisé dans le Panel Server.
 - 
                        
Redémarrez le Panel Server.
 - 
                        
Associez les appareils au modèle personnalisé dernièrement chargé.
 - 
                        
Publiez la topologie en cas d'utilisation du Panel Server avec une application de cloud Schneider Electric telle que EcoStruxure Asset Advisor ou EcoStruxure Resource Advisor.
 
 - 
                        
 
Limitations concernant l’échantillonnage des données, la journalisation des données et la génération d'alarmes
- 
                  
Le nombre de points de données pouvant être échantillonnés simultanément est limité à 5 000, à raison de 500 points de données maximum par minute.
 - 
                  
Le nombre d'alarmes individuelles pouvant être configurées pour la surveillance et la notification par e-mail est limité à 100.
 
Limitations concernant des équipements spécifiques
Limitations concernant I/O Smart Link :
- 
                  
Lors de la mise en service d'un I/O Smart Link (en remplacement d'un ancien Acti9 Smartlink Modbus avec FW1.3.x) dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, si vous laissez Aucun dans la ligne Elément du signal, une erreur est générée lors de la mise en service de l'équipement dans le Panel Server. La configuration de mise en service de I/O Smart Link ne peut pas être enregistrée dans le Panel Server.
 - 
                  
Durée de fonctionnement, compteur de manœuvres et compteur de déclenchements ne sont pas disponibles pour les Equipements filaires et les E/S standard.
 
Limitations concernant les appareils sans fil :
- 
                  
Dans une configuration de passerelle Panel Server parent-enfant, la modification d'un réglage contextuel d'un appareil pour Panel Server enfant (par exemple, la position d'auxiliaire modifiée de SD en SDE) n'est pas automatiquement reflétée dans la passerelle parent. Une mise à jour manuelle dans le Panel Server parent est nécessaire pour afficher les modifications.
 - 
                  
Auxiliaire de signalisation sans fil : le Panel Server ne gère pas les notifications d'alarme par e-mail ou vers les applications du cloud Schneider Electric.
 - 
                  
PowerTag Control:
- 
                        
Si un appareil PowerTag Control est connecté à une passerelle enfant :
- 
                              
Pas de découverte automatique.
 - 
                              
Aucune donnée n'est publiée sur la passerelle parente. Pour permettre la publication au niveau de la passerelle parente, il est nécessaire de développer un modèle personnalisé pour celle-ci.
 
 - 
                              
 
 - 
                        
 
Limitations concernant les disjoncteurs MasterPact NT/NW, ComPacT NS et PowerPacT à châssis P/R. Pour plus d'informations sur les déclencheurs et les interfaces pris en charge, consultez
- 
                     
Appareils Modbus TCP/IP Disjoncteurs et déclencheurs associés connectés via les interfaces IFE et eIFE
 - 
                     
Appareils Modbus série Disjoncteurs et déclencheurs associés connectés via l'interface IFM