DOCA0178IT-21

Nuove funzionalità per la versione firmware 002.005.000

  • Miglioramenti della sicurezza in EcoStruxure Panel Server:

  • È stata aggiunta la selezione dinamica dell’antenna, disponibile quando è selezionata l’antenna interna. Si tratta di una funzione avanzata disattivata per impostazione predefinita. È destinata all’uso con configurazioni specifiche contenenti sensori TH110 e CL110, dove si osservano problemi di dissolvenza. Per ulteriori informazioni, consultare DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guida utente.

  • Gli allarmi seguenti sono supportati per MasterPacT MTZ con unità di controllo MicroLogic Active E:

    • Protezione da sottotensione - allarme monofase

    • Protezione da sottotensione - allarme per tutte le fasi

    • Protezione da sovratensione - allarme monofase

    • Protezione da sovratensione - allarme per tutte le fasi

Nuovi dispositivi supportati

Supporto per dispositivi Modbus TCP/IP contatori di energia PowerLogic serie EM3570 con montaggio su guida DIN ed Ethernet:

  • METSEEM3570

  • METSEEM3570A

  • METSEEM3570X

  • METSEEM3570AX

Miglioramenti all’interfaccia utente

Miglioramento nella resa delle immagini dei seguenti dispositivi PowerTag:

  • LV434020 PowerTag M250 3P 250A, PowerTag Energy M250, M630 e PowerLogic Tag E-Frame

  • LV434022 PowerTag M630 3P 630A, PowerTag Energy M250, M630 e PowerLogic Tag E-Frame

  • LV434021 PowerTag M250 3P+N 250A, PowerTag Energy M250, M630 e PowerLogic Tag E-Frame

  • LV434023 PowerTag M630 3P+N 630A, PowerTag Energy M250, M630 e PowerLogic Tag E-Frame

Problemi noti

  • Dispositivi interessati dal problema: finora gateway PAS800.

    • Frequenza: Raro

    • Stato di funzionamento di Panel Server:

      • Funzionalità limitate

      • Perdita della password dopo il riavvio

      • Dopo il riavvio, viene ripristinata la password predefinita.

    Se si riscontra il problema, rivolgersi al Centro assistenza clienti Schneider Electric.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.