DOCA0178ES-21

Nuevas características de la versión de firmware 002.005.000

  • Mejoras de seguridad en EcoStruxure Panel Server:

  • Se ha añadido selección dinámica de antena cuando se selecciona la antena interna. Esta es una función avanzada desactivada de forma predeterminada. Debe usarse con configuraciones específicas con sensores TH110 y CL110, donde se observan problemas de desvanecimiento. Para obtener más información, consulte DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

  • Las siguientes alarmas son compatibles con MasterPacT MTZ con unidad de control Micrologic Active E:

    • Alarma de protección contra infratensión de 1 fase

    • Alarma de protección contra infratensión de todas las fases

    • Alarma de protección contra sobretensión de 1 fase

    • Alarma de protección contra sobretensión de todas las fases

Nuevos dispositivos compatibles

Compatibilidad con dispositivos Modbus TCP/IP medidores de energía PowerLogic serie EM3570 para montaje en carril DIN con Ethernet:

  • METSEEM3570

  • METSEEM3570A

  • METSEEM3570X

  • METSEEM3570AX

Mejoras en la interfaz de usuario

Mejora en la representación de las siguientes imágenes del dispositivo PowerTag:

  • LV434020 PowerTag M250 3P 250A, PowerTag Energy M250, M630 y PowerLogic Tag E-Frame

  • LV434022 PowerTag M630 3P 630A, PowerTag Energy M250, M630 y PowerLogic Tag E-Frame

  • LV434021 PowerTag M250 3P+N 250A, PowerTag Energy M250, M630 y PowerLogic Tag E-Frame

  • LV434023 PowerTag M630 3P+N 630A, PowerTag Energy M250, M630 y PowerLogic Tag E-Frame

Problemas identificados

  • Dispositivos afectados por el problema: hasta ahora, PAS800 puertas de enlace.

    • Frecuencia: Raro

    • Estado de funcionamiento de Panel Server:

      • Funcionalidades limitadas

      • Pérdida de la contraseña tras reiniciar el sistema

      • La contraseña se restablece a los valores predeterminados tras reiniciar el sistema.

    Si se ve afectado, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Schneider Electric

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.