DOCA0178IT-21

Gateway Panel Server Universal

Panel Server Universal è un gateway all-in-one ad alte prestazioni utilizzato per recuperare i dati dai dispositivi IEEE 802.15.4 e Modbus.

Panel Server Universal è un concentratore di dati per dispositivi wireless e dispositivi Modbus cablati (vedere l'elenco dettagliato)

Panel Server Universal è disponibile con diversi alimentatori:

  • PAS600: 110–277 Vca/Vcc

  • PAS600L, PAS600LWD: 24 Vcc

  • PAS600T: 110–240 Vca/Vcc

  • PAS600PWD: Power over Ethernet (PoE)

Panel Server Universal offre le seguenti funzionalità:

  • Due porte RJ45 Ethernet 10/100BASE-T

  • Connettività Modbus TCP/IP a monte (connessione edge)

  • Connettività Wi-Fi a monte

  • Punto di accesso Wi-Fi

  • Connettività Modbus TCP/IP a valle

  • Connettività IEEE 802.15.4 a valle

  • Connettività Modbus-SL a valle

  • Due ingressi digitali (PAS600L, PAS600LWD)

  • Antenna esterna Wi-Fi

  • Porta antenna esterna IEEE 802.15.4 (solo per HW: V2.0 PAS600, PAS600L)

  • Campionamento dati

  • Compatibile con i seguenti strumenti di messa in servizio di Panel Server e dispositivi collegati:

    • Software EcoStruxure Power Commission

    • Pagine Web di EcoStruxure Panel Server

  • Compatibile con le seguenti applicazioni cloud Schneider Electric:

    • EcoStruxure Energy Hub

    • EcoStruxure Asset Advisor

    • EcoStruxure Resource Advisor

Convenzione

EcoStruxure Panel Server di seguito è denominato Panel Server.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.