DOCA0178ES-21

Pasarela Panel Server Universal

Panel Server Universal es una pasarela todo en uno de alto rendimiento que se utiliza para recuperar datos de dispositivos IEEE 802.15.4 y Modbus.

Panel Server Universal es un concentrador de datos para dispositivos inalámbricos y Modbus cableados (consulte la lista detallada).

Panel Server Universal se ofrece con diferentes fuentes de alimentación:

  • PAS600: 110-277 V CA/V CC

  • PAS600L, PAS600LWD: 24 V CC

  • PAS600T: 110-240 V CA/V CC

  • PAS600PWD: alimentación mediante Ethernet (PoE)

Panel Server Universal ofrece las siguientes funciones:

  • Dos puertos RJ45 Ethernet 10/100BASE-T

  • Conectividad Modbus TCP/IP aguas arriba (conexión perimetral)

  • Conectividad Wi-Fi aguas arriba

  • Punto de acceso Wi-Fi

  • Conectividad Modbus TCP/IP aguas abajo

  • Conectividad IEEE 802.15.4 aguas abajo

  • Conectividad Modbus-SL aguas abajo

  • Dos entradas digitales (PAS600L, PAS600LWD)

  • Antena externa Wi-Fi

  • Puerto de antena IEEE 802.15.4 externo (solo para HW: V2.0 PAS600, PAS600L)

  • Muestreo de datos

  • Compatible con las siguientes herramientas de puesta en marcha de Panel Server y dispositivos conectados:

    • Software EcoStruxure Power Commission

    • Páginas web de EcoStruxure Panel Server

  • Compatible con las siguientes aplicaciones en la nube de Schneider Electric:

    • EcoStruxure Energy Hub

    • EcoStruxure Asset Advisor

    • EcoStruxure Resource Advisor

Convención

EcoStruxure Panel Server se denominará en adelante Panel Server.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.