DOCA0184ES-07

Modificar las características de la envolvente

Es posible editar el envolvente en el mismo rango haciendo clic derecho en el envolvente:

  • Editar las características de la envolvente

  • Cancelar el envolvente

  • Edite la altura.

  • Editar el ancho

Es posible cambiar el rango del envolvente haciendo clic en el botón modificar el rango situado a la derecha de la pantalla; los dispositivos aparecerán en el almacén para luego montarlo en el nuevo envolvente.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.