DOCA0184ES-07

Información en el panel

En la parte derecha de la pantalla se muestran:

  • Las características de la envolvente.

  • El espacio vacío en el panel.

  • Los botones para cambiar las capas mostradas del panel.

  • Modificación de las dimensiones del envolvente.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.