DOCA0184ES-07

Crear una captura instantánea de la vista frontal del panel

Es posible crear una captura instantánea de la vista frontal del panel haciendo clic en el icono del cámara situado en la barra superior de la pantalla. La captura instantánea se guarda en el ordenador y se puede agregar a la documentación del proyecto.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.