DOCA0184ES-07

Seleccione un producto en una tarjeta de función

Para seleccionar el producto adecuado, haga clic en la palabra configurar de la tarjeta. Se abre una nueva ventana que propone 3 opciones:

  • Seleccionar una categoría de producto en el catálogo propuesto con pasos:

    • Seleccionar una categoría de producto.

    • Seleccionar un rango.

    • Seleccionar el conjunto de características requeridas en el rango siguiendo las figuras rojas que se vuelven verdes.

    • Obtener la referencia o lista de referencias.

      NOTA: la hoja de datos del producto es accesible para cada referencia.
    • Validar para tener todas las referencias de productos seleccionadas en la tarjeta de función.

  • Seleccionar con una referencia de producto:

    • Escribir el número de referencia.

    • Seleccionar el producto en la lista propuesta.

      Si el número de referencia no coincide con la tarjeta de función en cuestión, eDesign indica la(s) posible(s) tarjeta(s) de función que coincide (n) con este número de referencia.

  • Seleccionar uno de los productos favoritos o un grupo de favoritos definidos para esta tarjeta de función.

    • Seleccionar el producto favorito de la lista.

Es posible modificar el producto haciendo clic en la esquina superior derecha de la tarjeta:

  • Reconfigur ar permite modificar las características del producto en la misma gama.
  • Eliminar producto permite cambiar la gama de productos.

Los productos asociados a un sensor Power tag se destacan con un pictograma de enlace inalámbrico dedicado.

Haz click en para deshacer cualquier operación.

Hac click en para rehacer cualquier operación

NOTA: Puedes deshacer hasta 10 pasos.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.