DOCA0106FR-14

Vérification des communications

Vérification automatisée des communications

Tandis que vous parcourez les vues de données temps réel, l'interface EIFE vérifie automatiquement les communications (toutes les 15 minutes par défaut). Pour modifier cet intervalle, reportez-vous à la section Préférences. Cette prodédure vérifie le bon fonctionnement des communications de tous les dispositifs configurés sur l'interface EIFE et essaie de rétablir la communication avec tout dispositif signalé hors service pendant la session de navigateur.

Vérification manuelle des communications

Dans certains cas, il est préférable de ne pas attendre l'exécution automatisée de la vérification des communications et de la forcer manuellement.

Etape

Action

Résultat

1

Dans la barre de menus EIFE, cliquez sur Diagnostic.

Ouvre le menu Diagnostic.

2

À partir du menu Diagnostic, dans le sous-menu Vérification de l'état de santé du dispositif, cliquez sur Vérification des communications.

Ouvre la page Vérification des communications.

3

Cliquez sur Vérifier l'état du dispositif.

Exécute une vérification des communications.

Lorsqu'il communique, le dispositif affiche :

  • Réussi dans la colonne Communications.

  • En service dans la colonne Etat.

Un dispositif qui ne communique pas affiche :

  • Echec dans la colonne Communications.

  • Hors service dans la colonne Etat après plusieurs échecs.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.