Configuration IP
Configuration IPv4
Paramètre |
Description |
Réglages |
---|---|---|
|
Permet de sélectionner le mode d'affectation des jeux de paramètres IPv4. Vous pouvez obtenir automatiquement les paramètres IPv4 via le protocole BOOTP ou DHCP. NOTE: lorsqu'on utilise un serveur DHCP hérité, le nom du dispositif doit
comporter au maximum 16 caractères.
|
|
|
Permet de saisir l'adresse IP statique d'une interface EIFE. |
– |
|
Permet de saisir l'adresse du masque de sous-réseau Ethernet IP de votre réseau. |
– |
|
Permet de saisir l'adresse de passerelle IP (routeur) utilisée pour la communication via un réseau étendu (WAN). |
– |
Configuration IPv6
Paramètre |
Description |
Réglages |
---|---|---|
|
Définit la configuration IPv6. |
(réglage d'usine) NOTE: Ce
réglage n'est pas modifiable.
|
|
Permet d'ouvrir la page Web de l'EIFE pour une utilisation future. NOTE: Dans la zone
d'adresse URL, saisissez l'adresse
de la liaison locale entre crochets [ ].
|
– |
DNS
Paramètre |
Description |
Paramètre |
---|---|---|
|
Définit le comportement dynamique de la configuration d'adresses du serveur DNS. Permet d'obtenir automatiquement l'adresse IP à partir du serveur DNS. NOTE: DNS (Domain Name System) est le système
de dénomination des ordinateurs et des dispositifs connectés
à un réseau LAN ou à Internet.
|
Désactivé en cas de sélection du réglage manuel. |
|
Définit l'adresse IPv4 du serveur DNS principal. |
– |
|
Définit l'adresse IPv4 du serveur DNS secondaire. Permet d'exécuter une résolution DNS lorsque la résolution avec le serveur DNS principal échoue. |
– |