DOCA0106FR-14

Fuseau horaire

Description

La page FUSEAU HORAIRE permet de configurer le fuseau horaire d'une région particulière.

Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent modifier les paramètres de fuseau horaire.

Accès à la page Fuseau horaire

Pour afficher la page FUSEAU HORAIRE, cliquez sur PARAMÈTRES > GÉNÉRAL > FUSEAU HORAIRE.

Paramètres de fuseau horaire

Paramètre

Description

Décalage horaire

Permet de sélectionner le fuseau horaire d'une région particulière.

Activer

Active l'heure d'été.

L'heure d'été commence

Permet de définir le début de la période d'heure d'été.

L'heure d'été se termine

Permet de définir la fin de la période d'heure d'été.

NOTE: Les paramètres de Fuseau horaire ne s'appliquent que lorsque la configuration de DATE/HEURE est en mode Synchronisation réseau via NTP.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.