DOCA0106FR-14

SNMP

Description

La page SNMP permet de définir les paramètres SNMP (Simple Network Management Protocol).

L'interface EIFE prend en charge le protocole SNMP. Un administrateur réseau peut ainsi accéder à distance à une interface EIFE avec un gestionnaire SNMP et vérifier l'état et le diagnostic réseau de l'interface EIFE au format MIBII.

Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent modifier les paramètres SNMP.

Accès à la page SNMP

Pour afficher la page SNMP, cliquez sur PARAMÈTRES > COMMUNICATION > SNMP.

Configuration d'agent SNMPV1

Paramètre

Description

Valeur

Activer

Permet d'activer ou de désactiver l'agent SNMP.

Port d'écoute

Permet d'entrer le numéro du port sur lequel l'agent SNMP écoute le trafic réseau.

  • Plage de valeurs : 1 à 65534

  • Réglage par défaut : 161

Port de notification

Permet d'entrer le numéro du port de notification.

  • Plage de valeurs : 1 à 65534

  • Réglage par défaut : 162

Paramètres des objets système

Paramètre

Description

Emplacement

Permet d'entrer l'emplacement du système.

Contact

Permet d'entrer le nom de la personne à contacter pour le système.

Mode de configuration du nom du système

Permet de sélectionner le mode de configuration du nom du système :

  • Sélectionnez Configuration automatique du nom du système pour définir le nom du système automatiquement.

  • Sélectionnez Configuration manuelle du nom du système (option par défaut) pour définir manuellement le nom du système.

Nom du système

Permet d'entrer manuellement le nom du système.

Paramétrage des noms de communauté

Paramètre

Description

Nom de la communauté Get

Permet d'entrer le nom de la communauté Get.

Nom de la communauté Set

Permet d'entrer le nom de la communauté Set.

Nom de la communauté Trap

Permet d'entrer le nom de la communauté Trap.

Configuration des notifications activées

L'option Notifications activées vous permet de sélectionner l'un des traps suivants, qui sont désactivés par défaut :

Paramètre

Description

Notification de démarrage à froid

Génère une notification lorsque l'interface EIFE est mise sous tension.

Notification de démarrage à chaud

Génère une notification lorsque le protocole SNMP est activé.

Notification de perte de lien

Génère une notification lors de la déconnexion d'une liaison de communication avec un port Ethernet.

Notification de détection de lien

Génère une notification lors de la reconnexion d'une liaison de communication avec un port Ethernet.

Notification d'erreur d'authentification

Génère une notification lorsqu'un gestionnaire SNMP accède à l'interface EIFE avec une authentification incorrecte.

Configuration des gestionnaires SNMP

Paramètre

Description

Administrateur 1

Permet d'entrer le nom ou l'adresse IP de l'administrateur SNMP numéro 1.

Administrateur 2

Permet d'entrer le nom ou l'adresse IP de l'administrateur SNMP numéro 2.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.