Configuration IP
Description
La page permet de définir les paramètres IP.
Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent modifier les paramètres de configuration IP.
Accès à la page Configuration IP
Pour afficher la page , cliquez sur .
Réglages IPv4
|
Paramètre |
Description |
|---|---|
|
|
Permet de sélectionner le mode de configuration IPv4 :
|
|
|
Permet de sélectionner le mode d'affectation des paramètres IPv4 à l'aide de :
NOTE: lorsqu'on utilise un serveur DHCP hérité, le nom du dispositif doit
être limité à 16 caractères.
|
|
|
Permet d'entrer manuellement l'adresse IP statique d'une interface EIFE . |
|
|
Permet d'entrer manuellement l'adresse du masque de sous-réseau Ethernet IP de votre réseau. |
|
|
Permet d'entrer manuellement l'adresse de passerelle IP (routeur) utilisée pour la communication via un réseau étendu (WAN). |
Réglages IPv6
Pour les paramètres de configuration IPv6, après avoir cliqué sur , vous voyez s'afficher une fenêtre instantanée qui vous demande de confirmer le redémarrage de l'interface en vue d'appliquer les nouveaux paramètres :
-
Cliquez sur pour redémarrer et appliquer les modifications de paramètres.
-
Cliquez sur pour annuler les modifications de paramètres et restaurer les derniers paramètres sauvegardés.
|
Paramètre |
Description |
|---|---|
|
|
Active IPv6 (activé par défaut). |
|
|
Adresse IP statique de l'interface EIFE . NOTE: Dans la zone d'adresse URL, saisissez l'adresse de la liaison locale
entre crochets [ ].
|
Réglages DNS
|
Paramètre |
Description |
|---|---|
|
|
Permet de sélectionner le mode de configuration IPv4 :
NOTE: DNS (Domain Name System) est le système
de dénomination des ordinateurs et des dispositifs connectés
à un réseau LAN ou à Internet.
|
|
|
Permet d'entrer manuellement l'adresse IPv4 du serveur DNS primaire. |
|
|
Permet d'entrer manuellement l'adresse IPv4 du serveur DNS secondaire. Utilisé pour exécuter une résolution DNS lorsque la résolution avec le serveur DNS primaire échoue. |