Lire les registres de dispositifs
Description
Cette option permet à l'interface EIFE de lire les registres Modbus des dispositifs de l'IMU MasterPacT MTZ :
-
Unité de contrôle MicroLogic X
-
Interface EIFE
-
Les modules IO
Procédure de lecture
|
Étape |
Action |
Résultat |
|---|---|---|
|
1 |
Dans la barre de menus EIFE , cliquez sur . |
Ouvre le menu . |
|
2 |
A partir du menu , dans le sous-menu , cliquez sur . |
Ouvre la page . |
|
3 |
Sélectionnez un dispositif dans la liste . |
Sélectionne le dispositif dans la liste déroulante. |
|
4 |
Indiquez l' (ou effectuez une sélection dans la liste des dispositifs définis), le et le à lire. |
Définit les registres à lire sur le dispositif spécifié. |
|
5 |
Sélectionnez le type de données dans la liste déroulante . |
Sélectionne le type de données approprié. |
|
6 |
Pour changer l'affichage des données Modbus dans la colonne , sélectionnez , , ou . |
Sélectionne le mode d'affichage des valeurs des données. |
|
7 |
Cliquez sur . |
Lit les registres du dispositif conformément à la configuration choisie. |
Paramètres de lecture des registres de dispositifs pour l' EIFE
|
Paramètre |
Description |
Réglages |
|---|---|---|
|
|
Sélectionne un dispositif à lire dans la liste des dispositifs précédemment ajoutés. |
– |
|
|
Adresse (ID local) du dispositif qui doit être lu. |
1 |
|
|
Numéro de registre au format décimal. |
0 à 65535 Réglage par défaut : 1000 |
|
|
Nombre de registres à lire. |
1 à 125 Réglage par défaut : 10 |
|
|
Répertorie les registres par numéro au format décimal. |
– |
|
|
Répertorie les données stockées pour un registre. Les valeurs récupérées dépendent du dispositif connecté à l'interface EIFE . Reportez-vous à la documentation relative au dispositif connecté pour plus d'informations sur les valeurs de registre enregistrées. |
– |
|
|
Répertorie les types de données disponibles pour le dispositif. |
|
|
|
Ces différentes options permettent de modifier l'affichage des données de la colonne Valeur. |
(réglage par défaut) |