DOCA0106FR-14

Fonction de gestion de châssis

Présentation

La fonction de gestion de châssis permet :

  • d'enregistrer et vérifier la position des disjoncteurs débrochables dans le châssis ;

  • d'informer l'utilisateur sur les actions de maintenance préventive ;

  • d'indiquer au contrôleur distant la position du disjoncteur débrochable.

    NOTE: Lorsque le disjoncteur est détecté comme étant en position déconnectée, le contrôleur distant arrête d'interroger l'unité de commande MicroLogic . Si le contrôleur distant continue l'interrogation, il reçoit une réponse de time-out tant que le disjoncteur est déconnecté.

Les informations du châssis sont disponibles sur :

  • un contrôleur distant utilisant le réseau de communication.

  • Pages Web de l'interface EIFE .

Appareils compatibles

Plage

Configuration matérielle minimale requise

Disjoncteur MasterPacT MTZ

Disjoncteur débrochable + unité de contrôle MicroLogic X + interface EIFE + module de port ULP

Position du châssis

L'état de position du châssis est défini par la position des interrupteurs de fin de course.

Position du châssis

Interrupteur de fin de course CE

Interrupteur de fin de course CT

Interrupteur de fin de course CD

Châssis en position embrochée

ON

OFF

ON

Châssis en position de test

OFF

ON

ON

Châssis en position débrochée

OFF

OFF

OFF

Compteurs de position du châssis

Les compteurs de position du châssis sont :

  • Compteur de position châssis embroché

  • Compteur de position châssis débroché

  • Compteur de position châssis test

Un compteur est lié à chaque position du châssis. Le compteur est incrémenté chaque fois que l'état lié est activé.

Les compteurs de position du châssis possèdent les propriétés suivantes :

  • Les compteurs sont enregistrés dans une mémoire rémanente pour éviter la perte de données en cas de coupure de courant.

  • Les compteurs sont incrémentés de 0 à 65534.

Evénements prédéfinis

Les événements qui suivent sont générés par la fonction de gestion du châssis.

Code

Description

Type

Priorité

Réarmement

2304 (0x0900)

Écart de position du châssis

Alarme

Moyenne

Manuelle ou à distance

2308 (0x0904)

La date de débrochage du disjoncteur du châssis est échue

Alarme

Moyenne

Manuel ou à distance

2309 (0x0905)

Le châssis a atteint son nombre maximum d'opérations

Alarme

Critique

Manuel ou à distance

2310 (0x0906)

La durée de vie restante du châssis est au-dessous du seuil d'alarme

Alarme

Moyenne

Manuel ou à distance

2311 (0x0907)

Une nouvelle unité de commande MicroLogic a été détectée

Alarme

Critique

Manuel ou à distance

Ecart de position du châssis

Le module EIFE détecte l’écart de position de châssis et génère une alarme lorsque les contacts de position de châssis indiquent que le disjoncteur n’est pas dans une des positions autorisées (connecté, déconnecté ou test).

La date de débrochage du disjoncteur du châssis est échue

L'alarme est générée après 11 mois sans déconnexion du disjoncteur, pour rappeler à l'utilisateur d'actionner le châssis au moins une fois par an en faisant passer le disjoncteur de la position embrochée à la position débrochée et de la position débrochée à la position embrochée.

Action recommandée : Débrochez le disjoncteur du châssis et rembrochez-le.

Le châssis a atteint son nombre maximum d'opérations

Le châssis est conçu pour être connecté 500 fois et doit être remplacé avant que ce nombre soit atteint. L'alarme est générée lorsque le compteur de positions embrochées du châssis atteint 450.

Action recommandée : Prévoyez un remplacement de châssis. Contactez votre service Schneider Electric local pour obtenir de l'aide.

La durée de vie restante du châssis est au-dessous du seuil d'alarme

Regraissez le châssis et les pinces d'embrochage. Le châssis doit faire l'objet d'un contrôle complet lorsque :

  • le châssis est en exploitation depuis cinq ans,

  • Le compteur de positions du châssis atteint 250.

Action recommandée : programmez le remplacement du châssis. Contactez votre service Schneider Electric local pour obtenir de l'aide.

Nouvelle détection de MicroLogic

Une alarme horodatée est générée quand le module EIFE détecte le remplacement du déclencheur MicroLogic du disjoncteur. La détection se fait à partir du numéro de série du déclencheur MicroLogic .

Informations horodatées

Les informations horodatées qui suivent sont enregistrées :

  • dernier embrochage du châssis ;

  • dernier débrochage du châssis ;

  • dernière position test du châssis.

Ces informations horodatées peuvent être consultées par un contrôleur distant utilisant un réseau de communication.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.